结果:找到"WDM PON模块 易飞扬通信",相关内容1000条
- 低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?25G光模块VS100G光模块
- 随着通信市场的快速发展,光模块涌现出大量不同的封装和不同的速率。而100G光模块因具有较高的速率和较小的封装成为市场的宠儿,但是,在高速率横行的情况之下,低速率光模块依然坚强的活着。那么,低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?在本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍25G光模块和100G光模块。25G光模块介绍25G以太网根据IEEE802.3by协议制定,可实现3到5米的铜双轴线以及100米的多模光纤传输,旨在满足更多客户的需求,即10G以太网的速度标准满足不了大中企业网络流量高速增长的需求,而100G速度标准又太高,有些浪费,因此25G以太网标准的出现正好弥补了两者的不足。而25GSFP28光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 光通信 光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-24 17:45:00
- CWDM光模块:史上最全面的介绍在这里
- 随着光通信的发展,光通信组件也在快速增长中。光模块作为光通信的组件之一,在其中起着光电转换的作用。光模块的种类有很多,常见的有QSFP28光模块、SFP光模块、QSFP+光模块、CXP光模块、CWDM光模块、DWDM光模块等等。每一种光模块都有着不一样的应用场景和作用。而在本文中在,易飞扬通信给大家介绍的是CWDM光模块。CWDM是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。那么,CWDM光模块又是何物?CWDM光模块是一种...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM光模块 易飞扬 光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-21 16:54:00
- 关于40GSR4光模块,你需要了解这些
- 随着云计算、大数据时代的到来,迫使网络向高速率、高密度发展,同时虚拟化服务器的利用率增加。为了提供足够的I/O(输入/输出)的带宽,许多新的接入交换机已经发展到可以连接核心交换机的2或4端口40G以太网。互连数据传输的快速发展,离不开40GQSFP+光模块,因为它可以提供足够的带宽,以确保数据转换无阻碍,从而满足数据中心、企业园区对网络的需求。而本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍40GQSFP+光模块和40GQSFP+SR4光模块。40GQSFP+光模块概况40GQSFP+光模块是一种紧凑型热插拔光模块,它有四个传输通道,每个通道的数据速率是10Gbps,并且这种光模块符合SCSI、40G以...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G光模块 SR4光模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-05-15 15:18:00
- 25GSFP281310nm-10km光模块怎么样?好不好?-易飞扬Gigalight
- 数据中心的发展,光通信市场也出现了大量不同封装、不同速率的光模块,而用户在部署光纤网络时,节能和成本是首要因素,加上40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以,25GSFP28光模块就在这样的情况之下应运而生。在之前的文章中,易飞扬通信也给大家详细介绍过了25GSFP28G光模块系列,在本文中,将给大家介绍25GSFP281310nm-10km光模块。什么是25GSFP28光模块?25GSFP28光模块就是传输速率是25Gbps的光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 SFP28光模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-05-03 15:44:00
- 40GQSFP+LR410km光模块怎么样?好不好?-infiberone商城
- 在低速率的光模块不能满足用户需求的时候,更高速率的光模块应运而生。光模块的速率经过了10G、40G发展到今天的100G、200G等,每一个速率都可以说是一个时代的划分。在大家都聚焦200G光模块今天,易飞扬通信在本文中详解给大家介绍一款40G光模块——40GQSFP+LR410km光模块。40GQSFP+LR410km光模块怎么样?好不好?各位请继续往下看。一、什么是40G光模块?40G光模块是为了满足更高密度的高速可插拔解决方案的需求而衍生的产物,有4个相互独立的发射和接收光信号通道,能够为数据中心、高性能计算网络、企业核心层和分布层以及电信运营商提供高密度和低功耗的40G以太网连接传输应...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G光模块 QSFP+LR4 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-23 14:25:00
- 什么是28G光模块?介绍28G光模块各项参数
- 光模块的封装和速率有多种,有10G/25G/28G/40G/56G/100G/200/400G等速率的光模块,有cfp/cfp2/cfp4/qsfp28/qsfp/sfp28等封装的光模块;市场的高速发展,越来越多人将目光聚焦到更高速率的光模块上,而在本文中,易飞扬通信将给大家介绍的是另外一款光模块——28GSFP28光模块.什么是28G光模块?28G光模块又有哪些参数?各位客官请继续往下看。什么是28G光模块?顾名思义,28G光模块就是传输速率为28G、封装为sfp28的光模块。并且参照易飞扬通信上28G光模块的介绍,它是一款单通道、支持热插拔SFP28封装、用于32G光纤通道连接。28G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 28G光模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-08 16:29:00
- 什么是无源WDMPON模块?介绍WDMPON模块网络原理和分类
- WDMPON,无源光网络(PON)是解决接入网“最后一公里”、实现FTTX的最具吸引力的技术。“无源”是指ODN中不含有任何有源电子器件及电子电源,全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成。因此,其管理维护的成本较低,这是PON在接入网发展中最具优势的一面。WDM-PON的基本原理和特点WDMPON是一种采用波分复用技术的、点对点的无源光网络。即在同一根光纤中,双向采用的波长数目大于3个以上,利用波分复用技术实行上行接入,能够以较低的成本提供较大的工作宽带,是光纤接入未来重要的发展方向。波分复用型无源光网络(WDMPON)分类PON按信号分配方式可以分为功率分割型无源光网络(PSPO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM PON模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-28 14:19:00
- 百科:WDM基础知识
- 接触光通信行业的都听过WDM波分复用这个词吧,但是,WDM是什么呢?易飞扬通信将在本文做一个详细介绍。WDM是什么WDM是WavelengthDivisionMultiplexing,简称:波分复用;是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。WDM产生的背景随着各种业务...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM知识 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-21 16:38:00
- QSFP28光模块专题:介绍QSFP28光模块基础知识和类型
- 人们对于网络、数据传输的需求持续增大,推动者整个光通信行业的快速发展。传输速率从低速提升至现在的100G、200G甚至400G,100G可以说是这些年受到市场追捧的宠物,但是,不只是100G受到市场的追捧,QSFP28光模块的封装也是市场的一大组成。那么,QSFP8光模块封装有哪些基础知识是需要我们认识的呢?易飞扬通信将在本文给大家做详细的介绍。第一代100G光模块是CFP光模块,体积非常大,随后出现了CFP2和CFP4光模块,其中CFP4光模块是目前最新一代的100G光模块,其宽度只有CFP光模块的1/4,封装大小和QSFP+光模块的封装大小一致。而QSFP28光模块的封装大小比CFP4光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP28光模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-15 14:26:00
- 单模光模块和多模光模块的区别是什么?
- 随着光通讯、数据中心的发展,光模块的应用越来越广泛。而光模块类型、传输数据也是越来越多样化。40G光模块、100G光模块;单模光模块、多模光模块等等。今天,易飞扬通信给大家介绍的是单模光模块和多模光模块,这两者之前的区别是什么。首先,我们来了解一下:什么是光模块?光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。什么是单模光模块?单模以SM表示,适用于长距离传输;什么是多模光模块?多模则以MM表示,适用于短距离传输。两者的区别是什么?(1)波长不同多模光模块...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单模光模块 多模光模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-13 15:18:00
返回